您好,
我使用SN75.441万驱动制动器。 我把它放在试验电路板上,并与微控制器连接。
它运行良好,直到我将SN75.441万更换为另一个试验电路板,之后我注意到H桥上的奇怪行为。
下面是我的联系示意图:
奇怪的行为围绕针脚1A (针脚2)。 我使用电压表测量1A上的电压,这是我的观察结果:
- 当Vcc2上没有电压时:
- 1A为高和低,高值为5V,低值为0.20V
- 当Vcc2 (12V)上提供电压时:
- 电压为5V时1A会升高 ,但低电压保持在2.10V左右,因此输出1Y从不会降低
我还测量了引脚2A以将其与1A进行比较;当电压过低时,无论Vcc2处是否有电压,2A都会变为0V。
以下是我尝试解决问题的一些方法:
- 我尝试将SN75.441万更换为另一台。 我试过另外4个,他们都有同样的问题。 都是全新的。
- 我尝试使用下拉电阻器来输入SN75.441万 (EN,1A,2A)。 在这种情况下,1A将会降低,但高电压约为1.2V
- 我尝试过更换微控制器,但没有任何改变。
- 我尝试将它改为另一个试验电路板,但仍然没有任何东西
我不明白为什么它突然停止工作,我一直在四处看看,但没有找到任何能帮助我解决这个问题的方法。
以下是SN75.441万的数据表: http://www.exploringarduino.com/wp-content/uploads/2013/06/SN754410-datasheet.pdf</s>75.441万
我正在寻求任何帮助,以确定我可能做错了什么或做错了什么,我很乐意回答任何问题以澄清任何事情!
谢谢!