This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75.441万:H-Bridge怪异行为

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588937/sn754410-h-bridge-weird-behavior

部件号:SN75.441万

您好,  

我使用SN75.441万驱动制动器。 我把它放在试验电路板上,并与微控制器连接。

它运行良好,直到我将SN75.441万更换为另一个试验电路板,之后我注意到H桥上的奇怪行为。

下面是我的联系示意图:
 

奇怪的行为围绕针脚1A (针脚2)。 我使用电压表测量1A上的电压,这是我的观察结果:

  • 当Vcc2上没有电压时:
    • 1A为高和低,高值为5V,低值为0.20V
  • 当Vcc2 (12V)上提供电压时:
  • 电压为5V时1A会升高 ,但低电压保持在2.10V左右,因此输出1Y从不会降低


我还测量了引脚2A以将其与1A进行比较;当电压过低时,无论Vcc2处是否有电压,2A都会变为0V。

以下是我尝试解决问题的一些方法:

  • 我尝试将SN75.441万更换为另一台。 我试过另外4个,他们都有同样的问题。 都是全新的。
  • 我尝试使用下拉电阻器来输入SN75.441万 (EN,1A,2A)。 在这种情况下,1A将会降低,但高电压约为1.2V
  • 我尝试过更换微控制器,但没有任何改变。
  • 我尝试将它改为另一个试验电路板,但仍然没有任何东西

我不明白为什么它突然停止工作,我一直在四处看看,但没有找到任何能帮助我解决这个问题的方法。

以下是SN75.441万的数据表: http://www.exploringarduino.com/wp-content/uploads/2013/06/SN754410-datasheet.pdf</s>75.441万

我正在寻求任何帮助,以确定我可能做错了什么或做错了什么,我很乐意回答任何问题以澄清任何事情!

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    请注意,最新的SN75.441万数据表可在 www.ti.com/.../sn75.441万.pdf上找到

    这两个试验电路板有何不同? 如果您有工作正常的试验电路板,请测量或确定设备周围的信号范围,并将其与不工作的试验电路板进行比较。
    您是否已确认VCC加电斜坡未违反绝对最大额定值?
    您在输入上放置了什么值下拉电阻器?
    您的试验电路板上的热连接是否良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  为延迟回复致歉,我正在另一个项目中工作,但我没有查看我的电子邮件。

    • 这两个试验电路板有何不同?  如果您有工作正常的试验电路板,请测量或确定设备周围的信号范围,并将其与不工作的试验电路板进行比较。

    其中一个更大,我尝试将IC移回试验电路板,但我仍然有同样的问题。

    • 您是否已确认VCC加电斜坡未违反绝对最大额定值?

    不确定您的意思是什么,您是在谈论IC的输入还是电源?

    • 您在输入上放置了什么值下拉电阻器?

    我试了1公里和10公里

    • 您的试验电路板上的热连接是否良好?

    您指的是连接吗? 如果是,有些实验电路板是新的,而其他实验电路板仍用于其他项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    [报价用户="Jorge hernandez9"]

    • 这两个试验电路板有何不同?  如果您有工作正常的试验电路板,请测量或确定设备周围的信号范围,并将其与不工作的试验电路板进行比较。

    其中一个更大,我尝试将IC移回试验电路板,但我仍然有同样的问题。

    [/引述]

    将可疑IC移回原始主板可能会损坏工作主板。 请在原始工作板上使用新IC进行比较。

    [报价用户="Jorge hernandez9"]

    • 您是否已确认VCC加电斜坡未违反绝对最大额定值?

    不确定您的意思是什么,您是在谈论IC的输入还是电源?

    [/引述]

    主要是耗材。 还应检查输入,但耗材最有可能是可疑的。

    [报价用户="Jorge hernandez9"]

    • 您在输入上放置了什么值下拉电阻器?

    我试了1公里和10公里

    [/引述]

    感谢您提供信息

    [报价用户="Jorge hernandez9"]

    • 您的试验电路板上的热连接是否良好?

    您指的是连接吗? 如果是,有些实验电路板是新的,而其他实验电路板仍用于其他项目

    [/引述]

    请参见数据表的图9。 引脚4,5,12和13连接到印刷电路板上的铜缆,以传输设备中的热量。 设备中出现热关机。 一旦结温降低,设备将恢复。 请见以下网页: e2e.ti.com/.../47.8783万

    请检查输出以确认热关机未激活。