请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8842 主题中讨论的其他部件: DRV8841
对于此应用,我们打算使用半H桥通过DRV8842驱动两个负载。 我的问题是关于Isen。 数据表的7.2 部分中的功能块显示Isen内部连接,但我想确认是否是这种情况。 如果是,我认为我们无法独立控制两个载荷,对吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.