This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:使用半H形电桥和Isen引脚内部连接

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842, DRV8841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588596/drv8842-usage-of-half-h-bridge-and-isen-pin-internal-connection

部件号:DRV8842
主题中讨论的其他部件: DRV8841

对于此应用,我们打算使用半H桥通过DRV8842驱动两个负载。 我的问题是关于Isen。 数据表的7.2 部分中的功能块显示Isen内部连接,但我想确认是否是这种情况。 如果是,我认为我们无法独立控制两个载荷,对吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lenio,

    您打算在每个负载中使用多少电流? 可能还有其他更适合的设备。 DRV8841就是一个例子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lenio,

    很抱歉耽误你的时间。 DRV8842用于驱动一个高电流负载。

    如果您想控制两个较小载荷,请查看DRV8841。 DRV8841具有相同的H桥逻辑。