请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 您好,
我对SPI菊花链式连接多个DRV8711设备感兴趣。 目的是将SCLK和SCS信号连接到每个8711器件,连接到第一台8711的SDATI输入的微控制器的MOSI线路,以及第一台器件的SDATO (馈入下一台器件的SDATI)等。 但是,不清楚在写入操作期间是否实际启用了SDATO引脚。 数据表对此不清楚,但似乎存在一些问题,即SDATO实际上可能被禁用。
您能否在写入操作期间验证SDATO引脚的功能? 在SCLK信号的前16个上升边缘开始SCLK信号的第16个下降边缘时,串行数据链是否会在第一个设备上计时?
另外,SLEEPn,RESET,AIN1,AIN2,BIN1, BIN2,SCS,SCK,SDATI输入? 它们都是一样的吗?
谢谢你,Michael