This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:写入操作期间SDATO引脚的行为

Guru**** 2364170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588628/drv8711-behavior-of-sdato-pin-during-write-operation

部件号:DRV8711

您好,

我对SPI菊花链式连接多个DRV8711设备感兴趣。 目的是将SCLK和SCS信号连接到每个8711器件,连接到第一台8711的SDATI输入的微控制器的MOSI线路,以及第一台器件的SDATO (馈入下一台器件的SDATI)等。 但是,不清楚在写入操作期间是否实际启用了SDATO引脚。 数据表对此不清楚,但似乎存在一些问题,即SDATO实际上可能被禁用。

您能否在写入操作期间验证SDATO引脚的功能? 在SCLK信号的前16个上升边缘开始SCLK信号的第16个下降边缘时,串行数据链是否会在第一个设备上计时?

另外,SLEEPn,RESET,AIN1,AIN2,BIN1, BIN2,SCS,SCK,SDATI输入? 它们都是一样的吗?


谢谢你,Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

     这些逻辑输入  引脚的内部下拉电阻为 100k欧姆。 您可以在DRV8711数据表中找到

    我必须就你的第一个问题与你联系。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    回到您的第一个问题,我确认了,您不能使用SPI菊花链。 数据不会从一个设备转移到下一个设备。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Luis。 我预计情况可能会是这样。