请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8307EVM 您好,
使用DRV8307EVM板时出现电机过热问题。 我正在使用24V鼓风机电机,并根据数据表获得正确的输出压力值为电源电流。 但温度值超出范围。 根据数据表,最高温度为40摄氏度,但我的测量值为60-65摄氏度。 同样,根据数据表,所有其他参数都是正确的。
您是否知道问题出在哪里?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
使用DRV8307EVM板时出现电机过热问题。 我正在使用24V鼓风机电机,并根据数据表获得正确的输出压力值为电源电流。 但温度值超出范围。 根据数据表,最高温度为40摄氏度,但我的测量值为60-65摄氏度。 同样,根据数据表,所有其他参数都是正确的。
您是否知道问题出在哪里?
谢谢
是的。 唯一的问题是电机过热,但提供的电流在范围内。 您可以在下面找到数据表。
谢谢。