This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307EVM:电机过热问题!!!

Guru**** 2366000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588644/drv8307evm-motor-overheating-problem

部件号:DRV8307EVM

您好,

使用DRV8307EVM板时出现电机过热问题。 我正在使用24V鼓风机电机,并根据数据表获得正确的输出压力值为电源电流。 但温度值超出范围。 根据数据表,最高温度为40摄氏度,但我的测量值为60-65摄氏度。 同样,根据数据表,所有其他参数都是正确的。

您是否知道问题出在哪里?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的电机是否过热?  您是否能够提供电机数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 唯一的问题是电机过热,但提供的电流在范围内。  您可以在下面找到数据表。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../CPAP-Radial-Blower.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可能换向逻辑不正确,这就是电动机加热的原因。 要验证这一点,请观察相电流波形,如果换向逻辑出现问题,则您可以在当前波形中找到故障,否则您将根据您的算法获得完美的正弦波或梯形波形。

    谢谢