This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595 EVM

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595EVM, DRV595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588813/drv595-evm

主题中讨论的其他部件:DRV595EVMDRV595

尊敬的论坛主持人

我在几天前收到了我的DRV595EVM。 我的计划是驱动电压高达26 V DC的TEC模块。首先,我测量了默认情况下EVAL板上的增益电阻器R1 (100k欧姆)和R2 (20k欧姆)。 批准数据表的增益为26 dB。 为测试I,已将电位计(范围:0至10欧姆)连接到OUT +和OUT -。  在PVCC上,我使用26 V DC的外部电源。  与IN+/IN-一样,我将可变电压置于0.5伏至5伏之间。 我虽然可以将0.5 V作为输入,但我应该具有一个增益为26 dB的输出,因此我预期为10 V。意外的是,电压跳至超过100V并联,通过 ah示波器测量到poti (5欧姆)。 我想我不明白,总的来说,增益是与PVCC还是IN+相乘的吗?

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:
    26dB增益是20X放大器。 DRV595EVM的电源为26V,电源驱动器中没有升压电路。 所以我不认为输出振幅可以达到100V。 请仔细检查您的设置吗? 有关DRV595EVM的更多信息,请参见本文档: http://www.ti.com/lit/ug/slau479/slau479.pdf

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郑少文

    问题解决了,我有oszi的错误设置。 感谢您的快速回答。 实际上,我的增益为20 dB,非常适合我的应用。 实际上,我的电源是26V,最大电流为3A。 数据表
    www.ti.com/.../slau479.pdf。它写着最大电源电流应为3 A。在IC DRV595的数据表上,它保留输出可以有4 A。实际上,当我达到17 V (IN+ 1.7 V,增益为x10)时 电源电压下降。 我在TI论坛上发现了一个同样的问题
    e2e.ti.com/.../195.3904万。他说´´
    我的目的是获得设备的最大电流。 我通过IN+(IN- AT GND)和PVCC 24VDC上的大约1.4V获得此电压。´´ 通过此设置,我还可以使用3.3 A的电流达到17.1 电压,但我的目标是达到范围为0至26的电压,与PVCC相同,电流高达4 A,以驱动我的TEC设备

    此致