https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588813/drv595-evm
主题中讨论的其他部件:DRV595EVM, DRV595尊敬的论坛主持人
我在几天前收到了我的DRV595EVM。 我的计划是驱动电压高达26 V DC的TEC模块。首先,我测量了默认情况下EVAL板上的增益电阻器R1 (100k欧姆)和R2 (20k欧姆)。 批准数据表的增益为26 dB。 为测试I,已将电位计(范围:0至10欧姆)连接到OUT +和OUT -。 在PVCC上,我使用26 V DC的外部电源。 与IN+/IN-一样,我将可变电压置于0.5伏至5伏之间。 我虽然可以将0.5 V作为输入,但我应该具有一个增益为26 dB的输出,因此我预期为10 V。意外的是,电压跳至超过100V并联,通过 ah示波器测量到poti (5欧姆)。 我想我不明白,总的来说,增益是与PVCC还是IN+相乘的吗?
此致,
Alex