请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 尊敬的先生/女士:
我想就使用 DRV8701PRGET设备的电机控制设计遇到的问题寻求一些指导。 我已经测试过这种驱动电阻负载的方法,由26V d.c和H桥接FET驱动,并切换整流17V交流 它在大约30分钟到45分钟的时间内运行良好,并且存在电流控制(0到16A,但过一段时间后它似乎失去电流控制并进入最大输出(16A)。 FET很酷,但 DRV8701PRGET似乎变热了。 有人能告诉你什么可能是错误的,从哪里开始寻找吗?"
此致,
Jean