This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC2060A:主轴电机驱动故障

Guru**** 2366740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC2060A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587919/tpic2060a-spindle-motor-drive-problem

部件号:TPIC2060A

您好,

 

关于TPIC2060A,我的客户遇到了问题。

 

(症状)

TPIC2060A的初始配置完成后,电机不会在第一个主轴电机驱动器中驱动。

->电机向右和向左稍微移动,但不旋转。

 

(确认)

(1)关闭静音等待时间(REG 70 XSLEEP =1)约30毫秒时,不会发生此问题。

 但发生了大约10-20毫秒。

(2)它们将REG6B设置为0x00 (启用),并更改为0x04 (禁用),但这两个设置都未改善问题。

(REG6B:降低反向电流)

(3)信号输入到TPIC2060A,但输出信号(U,V,W信号)似乎输出不正确。

(4)问题发生的速度约为1/10至1/20倍。

 

请参阅随附的信号波形捕获。

 

(问题)

(1)他们确认通过更改等待时间(10-20毫秒-> 30毫秒)可以改善等待时间。

您能否就与此问题的关系提供一些意见或建议?

(2)我向‘M询问以下确认事项。

如果您需要更多信息,请通知我吗?

(a)以取代其他TPIC2060A确认。

(B)发生了多少个设备故障?

(c)登记册设置清单。

(d)确定REG70。 (在设置每个启用位之前,将1设置为XSLEEP。)

 

*现在他们正在使用此设备进行批量生产,并且发生了此问题。

因此,我们必须尽快解决这个问题。

我希望在你们的帮助下解决问题。

 

此致,
Tao2199

e2e.ti.com/.../2017.0411万_5F00_TPIC2060_5F00_SPM-drive_5F00_issue.xls</s>2060

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好TAO_2199:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    客户批量生产中的所有设备是否都发生了这种情况,或者仅发生了一些设备?

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aaron,

     

    感谢您的回复。

     >客户批量生产中的所有设备是否都发生了这种情况,或者仅发生了一些设备?

     ->此问题总共发生在五个装置(设备)上,并非所有装置都发生。

    (发生在客户工厂的检查部分。)

     

    我已经确认了他们的确认项目。

     

    (a)以取代其他TPIC2060A确认。

    ->他们在故障时更换了其他TPIC2060A。 但问题还没有解决。

     

    (B)发生了多少个设备故障?

    ->共有五台设备发生此问题。

    这是在客户工厂的检查环节中发生的。

     

    (c)登记册设置清单。

    ->请参阅随附的列表

     

    (d)确定REG70。 (在设置每个启用位之前,将1设置为XSLEEP。)

    ->它们同时设置XSLEEP位和ENA位。 (见下文。)

    ・启用FO/TK/TI/SPM/SLD:            REG70=0xF9

    ・启用加载:                                REG70=0x03

    ・全部禁用:                                     REG70=0x00

     

    *我已要求他们使用以下设置进行确认。 现在我正在等待他们的反馈。


    (1)操作模式(XSLEEP=1):     REG70=0x01

    (2)等待回路(1ms~)

    (3)启用FO/TK/TI/SPM/SLD:         REG70=0xF9

    启用LOAD:                             REG70=0x03

     

    请您就上述确认项目提供一些意见或建议吗?

     

    此致,
    Tao2199

    e2e.ti.com/.../Register_5F00_commands_5F00_list.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进入注册设置之前,我想确保我了解该问题。  

    1.客户总共测试了多少台设备?  

    2.您在A)的回复中提到您换掉了该部件,但您仍然看到相同的问题。 该主板是否始终出现故障?

    3.您是否有其他具有相同单元通行证的电路板?

    此致,

    Aaron Goodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aaron,

    感谢您的回复。
    1.客户总共测试了多少台设备?
    ->共30k个单位。
    生产和检验在中国,开发在日本。
    2.您在A)的回复中提到您换掉了该部件,但您仍然看到相同的问题。 该主板是否始终出现故障?
    ->我正在向我的客户确认。
    3.您是否有其他具有相同单元通行证的电路板?
    ->否。我没有上面的板。

    *作为附加信息,他们已确认以下设置。

    (1)操作模式(XSLEEP=1): REG70=0x01
    (2)等待回路(1ms至100ms)
    (3)启用FO/TK/TI/SPM/SLD: REG70=0xF9

    启用LOAD: REG70=0x03
    ((4)等待时间(50毫秒)-->问题消失。)

    *他们已将等待时间设置为10毫秒到100毫秒,但问题仍然存在。
    *在步骤(3)之后,他们增加了等待时间(约50毫秒),问题消失了。

    请您就ENA BIT的等待时间给出一些意见或建议吗?

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果3万台设备中只有5台出现故障,我不确定您的设置是什么导致了故障。 您知道他们如何测试这些零件吗? 他们是否发现故障始终来自一个主板?  

    此致,

    亚伦