This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:nFAULT出现问题

Guru**** 2369870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587675/drv8302-problem-with-nfault

部件号:DRV8302

您好!

我正在使用DRV8302作为MOSFET的栅极驱动器开发定制BLDC驱动器。问题是在6V<PVDD<8v nFAULT中连续切换。 在8v<PVDD 中,nFAULT会在几个峰值时变为零,对于大于15V的PVDD,则完全为零。此外,15V<PVDD的GVDD也会降至零。 AVDD是一个约为6V的噪声信号,DVDD在3V至5V之间变化,就像锯齿波形一样。 我不知道该怎么办。

在尝试了几天之后,我更换了drv,但问题仍然存在。 我确定Powertab已接地,Drv不会变热。

降压工作正常。nFAULT,PWRGD和nOCTW被拉至3.3V。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户414.7063万,

    您能否在三种电压下提供PVDD,GVDD,nFAULT和nOCTW的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV.rarThanks
    由于我是这个网站的新用户,我不知道如何将图片附加到此便签。所以我尝试通过私人邮件将其发送给您。
    我曾说过,15年的全球价值链将变为零,但今天我意识到,它已降至应有的一半。 它应该是10V,但变为约5V。
    我需要你的帮助。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户414.7063万,

    我添加了文件,以便其他人可以查看和评论。