请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 您好!
我正在使用DRV8302作为MOSFET的栅极驱动器开发定制BLDC驱动器。问题是在6V<PVDD<8v nFAULT中连续切换。 在8v<PVDD 中,nFAULT会在几个峰值时变为零,对于大于15V的PVDD,则完全为零。此外,15V<PVDD的GVDD也会降至零。 AVDD是一个约为6V的噪声信号,DVDD在3V至5V之间变化,就像锯齿波形一样。 我不知道该怎么办。
在尝试了几天之后,我更换了drv,但问题仍然存在。 我确定Powertab已接地,Drv不会变热。
降压工作正常。nFAULT,PWRGD和nOCTW被拉至3.3V。
感谢你的帮助。