This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:标称P_VDD电压值

Guru**** 2365380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587418/drv8432-nominal-p_vdd-voltage-value

部件号:DRV8432

DRV8432的数据表显示,P_VDD的最小,额定和最大电压分别为0V,50V和52.5V。 电机驱动器能否在22V的P_VDD电压下运行? 因为这是我们的LiPO电池和电机工作时的电压。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rithvik,

    是的,DRV8432可以在PVDD=22V下运行。

    GVDD和VDD应为12V +/- 10 %。