请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8432 DRV8432的数据表显示,P_VDD的最小,额定和最大电压分别为0V,50V和52.5V。 电机驱动器能否在22V的P_VDD电压下运行? 因为这是我们的LiPO电池和电机工作时的电压。 提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8432的数据表显示,P_VDD的最小,额定和最大电压分别为0V,50V和52.5V。 电机驱动器能否在22V的P_VDD电压下运行? 因为这是我们的LiPO电池和电机工作时的电压。 提前感谢