This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:驱动程序问题

Guru**** 2364380 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/586431/drv8884-problems-with-the-driver

部件号:DRV8884

你(们)好  

我的DRV8884有问题,我将启用信号设置为高,睡眠信号设置为高,但信号nFault会随着时间的推移而变化, 我不发送步数,方向信号总是高的

我的虚拟机电压 为12V (永不改变)

我的VCP电压为16.8V  

第一次测试时,我没有连接电机(我的电机是12V @ 125 Ma )

可能是什么问题?  

提前感谢  

Víctor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    有关故障状况和恢复的摘要,请参阅数据表的表7。

    您是否与散热垫连接牢固?