请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8884 你(们)好
我的DRV8884有问题,我将启用信号设置为高,睡眠信号设置为高,但信号nFault会随着时间的推移而变化, 我不发送步数,方向信号总是高的
我的虚拟机电压 为12V (永不改变)
我的VCP电压为16.8V
第一次测试时,我没有连接电机(我的电机是12V @ 125 Ma )
可能是什么问题?
提前感谢
Víctor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.