请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万EVM 大家好,
目前,我使用DRV1.0983万EVM模拟三相风扇,但有一些问题需要您帮助。
1.您能告诉我电机中的校准时间平均值吗?
我参阅4.4 配置启动设置集3部分,有关"如果电动机最大速度为80 Hz,请将"开至闭环阈值"设置为25.6
Hz "。
2.如何获得电动机的最大速度? 以及如何设置开闭环阈值?
如果我们需要三相风扇前移支持,请快速停止,然后反向启动。
3.我看到EVM行为正向前进,正向缓慢停止,反向启动。如果我们需要支持快速停止,如何通过GUI设置配置? (制动器已完成?)