This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:关于DRV1.0983万EVM应用问题

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585871/drv10983evm-about-drv10983evm-application-question

部件号:DRV1.0983万EVM

大家好,

目前,我使用DRV1.0983万EVM模拟三相风扇,但有一些问题需要您帮助。

1.您能告诉我电机中的校准时间平均值吗?  


我参阅4.4 配置启动设置集3部分,有关"如果电动机最大速度为80 Hz,请将"开至闭环阈值"设置为25.6
Hz "。
2.如何获得电动机的最大速度? 以及如何设置开闭环阈值?

如果我们需要三相风扇前移支持,请快速停止,然后反向启动。
3.我看到EVM行为正向前进,正向缓慢停止,反向启动。如果我们需要支持快速停止,如何通过GUI设置配置? (制动器已完成?)


 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温先生,您好!

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温先生,您好!

    最大速度通常由电动机制造商提供。 您必须研究电动机的负载速度特性,并根据负载要求估算最大速度。

    另一个计算最大无负载速度的方法是使用公式:bus_Voltage/BEMF常量


    有关快速停止电机的注释:使用制动功能快速停止电机

    此致,
    Krushal