请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 亲爱的,大家好
客户正在使用DRV8305进行评估。
发生了一种现象,即在确定电源电压后打开EN_GATE时,nFAULT信号的脉冲继续输出。
读取状态寄存器时,nFAULT信号未输出,但状态寄存器中的错误标志位根本未打开。
我想知道这是否是启动时的规范。
谢谢,Masami M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.