This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305启动时的nFAULT

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603086/drv8305-nfault-at-startup-of-drv8305

部件号:DRV8305

亲爱的,大家好

客户正在使用DRV8305进行评估。
发生了一种现象,即在确定电源电压后打开EN_GATE时,nFAULT信号的脉冲继续输出。
读取状态寄存器时,nFAULT信号未输出,但状态寄存器中的错误标志位根本未打开。
我想知道这是否是启动时的规范。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami-san,

    客户可能遇到警告事件。 在警告事件期间,nFAULT引脚在56usec时发出低脉冲,然后在另一个56usec时发出高脉冲。 这在数据表的7.3 8部分中进行了详细说明,表5显示了所有故障和警告模式。
    这不会在状态寄存器中显示为故障,而是显示为警告(地址0x1)。 该位将报告特定类型的警告。 请尝试读取此地址。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    路易斯-桑,

    感谢您的回复。
    但是,当输出nFAULT信号脉冲时,客户也会确认警告。
    在读取第一个状态时,故障和警告(地址0x1)均未打开。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    感谢您的支持。
    客户确认了以下事项。

    “读取”状态中未显示警告(地址0x1)的原因如下。
    -启动时,EN_Gate仍为低电平。 之后,PVDD UVLO似乎已打开。
    中断处理SW最初将EN_Gate设置为高。 目前,nFAULT似乎很清楚。
    在该操作之后执行了状态读取,并且FLG不在机架上。

    因此,请告诉我。
    当EN_Gate从“低”更改为“高”时,nFAULT被清除,状态寄存器的FLG被清除。 操作是否正确?

    谢谢,Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami -san,
    当EN_Gate从低切换到高时,PVDD电压是多少。
    能否确认开机顺序? 图表将非常有用。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Luis San,

    感谢您的支持。
    我绘制了一张开机顺序图。
    请看一下。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    密奇诺-桑,

    感谢您提供图表。 我将检查此情况并尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michino-San,

    很抱歉,我的回复很晚。

    请您提供PVDD斜坡费率吗? 此外  ,在将EN_GATE拉高之前,您是否可以尝试读取n故障 引脚处于切换状态时的读数? 故障读数是多少? 这也应清除切换。 请参阅图表以了解详情。 谢谢 您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis San,

    感谢您的支持。
    请稍候,我们将与客户确认。

    谢谢,Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis San,

    很抱歉回复太晚。
    客户回复了。

    >请您提供PVDD斜坡率吗?

    约3V/MS

    >另外,在将EN_GATE拉高之前,您是否可以尝试读取n故障引脚处于切换状态的时间?
    >故障读数是多少?

    在此期间,客户未处于主导状态。n正在切换故障PIN。
    但是,如果他们在此时间停止程序并读取状态寄存器,则可以确认故障状态为"开"。

    如果在将EN_Gate设置为ON后读取状态寄存器,则会清除故障状态。

    谢谢,Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michino-San,
    我对延迟回复表示歉意。 我忽略了这条线。 这是DRV8305设备的已知行为。 启用EN_GATE后,故障切换将消失。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Luis San,

    感谢您的回答。
    我以这种结果回复客户。

    谢谢,Masami M.