This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Faulhaber 1509 6V的电机转速控制器设计

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606001/motor-speed-controller-design-for-a-faulhaber-1509-6v

主题中讨论的其他部件:Tida-0.0196万DRV1.097万DRV1.097万EVM

您好,

我需要使用三个霍尔传感器控制四个6V的无刷直流电机,我的要求是在低速下进行精确控制,在低电源电压下工作(5V将是正常的),并尽可能减小电压。 你有没有为我提供一些设计建议?

电机数据表:www.micromo.com/.../1509_B_DFF.pdf

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hugo:

    我相信TI的参考设计可以帮助您,它可以在 http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0196万上找到TIDA-0.0196万。 如果您无法为您的设计实现此功能,可在 https://e2e.ti.com/support/sensor/hall-effect-sensors/f/966/t/35.5909万上找到更多的霍尔效应传感器的TI参考设计。 如果这些都不能帮助您,请告诉我,我会看看我们能做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您回答之前,我先看了一下驱动程序,我看到了DRV1.097万,初看它可能会很好,您对我的应用程序有何看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    为了您的信息,我将联系汽车司机团队,询问您的最后一个问题,我将告诉您我了解到了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    为了让您随时了解最新情况,汽车司机团队将无法在假日周末之后联系我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    很抱歉回复延迟。 DRV1.097万应该是您的应用的最佳选择。 DRV1.097万与3个霍尔传感器输入一起工作,甚至可以使用5 V调节输出为霍尔传感器供电。  

    此致,

    Krushal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了-我们有同样的需求,我面前有一个特殊的电机和驱动器评估板(DRV1.097万EVM)。  但是,我们很难让它工作-电机尝试旋转,但几乎立即进入"锁定模式"。  我现在打赌,线圈输出,电机驱动输入和霍尔传感器连接装置之间没有正确的U/V/W和A/B/C对应关系。  我不认为有人会解决这个匹配是什么?

    另外,我正在使用跳线J5/7/8,因为霍尔传感器输出是“IC型”,但在R17/18/19上没有使用任何电阻器...这是个问题吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    霍尔集成电路的输出通常为漏极开路,需要上拉。 您能否监控霍尔信号并确保它们具有干净的方形输出? 电阻器R17/R18/R19的连接方式使其充当霍尔输入的上拉。

    要识别相应相位的霍尔输入,请参阅"应用信息"部分,主要是本部分末尾部分。

    还可以监控相电流并提供一些波形。


    此致,
    Krushal