This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万:梯形换向,0°霍尔放置

Guru**** 2350350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604798/drv10970-trapezoidal-commutation-with-0-hall-placement

部件号:DRV1.097万

如何将DRV1.097万配置为在0°霍尔位置的梯形换向中工作? 数据表的表4仅提供了梯形换向的30°选项。

表4中的注释说明了这一点

0°霍尔位置的梯形电机
可使用30度霍尔延迟(OTP设置)至
实现最佳驾驶。

"OTP setting"(OTP设置)是否意味着需要使用具有特殊固件的DRV1.097万变体? 此类设备是否可用?

关于2016年7月15日开始的问题"DRV1.097万数据表",我注意到DRV1.097万数据表尚未使用表2进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bjorn,

    很抱歉回复延迟。

    只有一个版本的DRV1.097万可用。 某些配置可以通过插针CMTMOD和DAA进行更改。

    您可以使用30度换向进行0度大厅布置,没有任何问题。

    此致,
    Krushal