请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.097万 如何将DRV1.097万配置为在0°霍尔位置的梯形换向中工作? 数据表的表4仅提供了梯形换向的30°选项。
表4中的注释说明了这一点
0°霍尔位置的梯形电机
可使用30度霍尔延迟(OTP设置)至
实现最佳驾驶。
"OTP setting"(OTP设置)是否意味着需要使用具有特殊固件的DRV1.097万变体? 此类设备是否可用?
关于2016年7月15日开始的问题"DRV1.097万数据表",我注意到DRV1.097万数据表尚未使用表2进行更新。