This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:电机驱动器IC输出上的振荡

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604087/drv8825-oscillations-on-motor-driver-ic-output

部件号:DRV8825

您好,

我们正在使用DRV8825 IC驱动具有步进电机的蠕动泵。 我们设计了一个夹具,用于模拟具有等效电感器和电阻的电动机。

当我们使用DRV8825 IC测试实际电机和模拟负载时,我们发现两种情况的电流波形都不同。 我在此处附加带有实际电机和模拟负载的波形。

有人能帮我理解这两种设置之间的区别吗?

提前感谢。

此致,

Raju

实际泵转速@ 20 rpm时:

使用缩放:

模拟负载@ 20 rpm时:

使用缩放:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raju:

    模拟负载中的通道1和通道2是什么? 为什么通道1的值为负值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    在带实际电机的前两个波形中,hannel1是电流,channel2是 负载中的电压。

    在模拟负载的最后两个波形中,通道2是电压,通道3是负载中的电流。

    此致,

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raju:

    抱歉,我的问题不清楚。 在模拟负载中,为什么通道2为负值?

     模拟负载 似乎与电机不同。 实际电机的电感和电阻是多少?模拟电机的电感和电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    以下是负载值。

    实际电机

    每相电感- 11.45mH

    每相电阻- 4.94 欧姆

    模拟载荷:

    电感- 12mH

    电阻- 4.7 欧姆

    此致,

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raju:

    您正在使用什么衰减模式? 您能尝试快速衰减吗?

    请解释一下为什么在模拟负载中通道2变为-12V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    很抱歉回复延迟。

    我们正在使用混合衰减模式。 随着快速衰退,我们也看到了同样的行为。

    我不理解为什么通道2将使用负电压。 此波形与实际泵信号不相似。 这是我们想要了解的。

    如果您对模拟负载和实际泵的两个波形为何不同有任何想法,请帮助我。

    此致,

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raju:

    我也无法解释为什么通道2会产生 负电压。 您能否提供模拟负载的示意图以及它的连接方式? 也许系统中有一些东西可以帮助解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    请查找示意图。

    如果您需要任何其他详细信息,请告诉我。

    此致,

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raju:

    Keysight示波器是否使用数学函数,Agilent是否不使用数学? 这将解释负电压。 它不解释电流的差异。

    您是否可以在 实际载荷和模拟载荷上使用相同的作用域(最好使用Agilent)?

    如果可能,请捕获输出上的电流,电压和感应引脚上的电压。 如果不是,请捕获感应引脚上的电流和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我们位于班加罗尔的团队可以捕获实际泵的波形。它们有Agilent示波器。

    我们位于海得拉巴,拥有针对实际泵负载和模拟负载的Keysight示波器和捕获的波形。

    实际泵的Agilent波形和Keysight波形之间没有区别。

    我将测量所请求的参数,并很快与您分享。

    此致,

    Raju