This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:四电平输入

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613848/drv8884-quad-level-input

部件号:DRV8884

您好,

我们的客户使用DRV8884。

客户向衰减引脚施加电压。

也许衰减引脚处有三个阈值电压。

Vth1:介于Vi1和VI2之间

Vth2:在VI2和VI3之间

Vth3在VI3和VI4之间

您能告诉我阈值电压的值吗?

我知道它通过输入100mV,300mV,1V,2.9V可以正常工作。

客户想知道容差。  

还有一个问题

当客户使用慢速/慢速衰减时,是否可以让衰减引脚保持打开?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aoyama-san,

    我们将很快进行调查并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    是否有任何更新?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    我没有找到数据,但会继续查找。 这可能需要几天时间。

    客户是否有特定问题?


    "再问一个问题

    当客户使用慢速/慢速衰减时,是否可以让衰减引脚保持打开?"

    是的,这是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。

    "客户是否有特定问题?"

    在某些情况下,客户将使用DAC配置衰减模式。
    因此,客户想要了解Vth和容差。

    感谢您提供有关设置慢速/慢速衰减的答案。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    我与客户谈论使用案例。
    在使用电阻器的情况下,客户使用E24系列5 % 容差电阻器
    以降低成本。
    因此客户将使用
    4.7kohm,而不是5kohm
    47千欧而不是45千欧。
    因为客户无法使用电阻器的值判断它是否正确设置了衰减模式,
    客户想要了解Vth。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    很抱歉耽误你的时间。 我们仍在研究这些数据。 我希望在8月23日前得到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san:

    是否有任何更新?

    另一位客户问我相同的问题。

    我想下面有一些数据。

    *例如:DP8.3822万

    e2e.ti.com/.../4level_5F00_input.pdf

    此致,

    Naoki Aoyama