请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8884 您好,
我们的客户使用DRV8884。
客户向衰减引脚施加电压。
也许衰减引脚处有三个阈值电压。
Vth1:介于Vi1和VI2之间
Vth2:在VI2和VI3之间
Vth3在VI3和VI4之间
您能告诉我阈值电压的值吗?
我知道它通过输入100mV,300mV,1V,2.9V可以正常工作。
客户想知道容差。
还有一个问题
当客户使用慢速/慢速衰减时,是否可以让衰减引脚保持打开?
此致,
Naoki Aoyama