请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8872-Q1 您好,支持团队,
为了确定其使用条件下的最差条件,客户 希望获得以下数据。
1. RDS_ON与Iout图形最差条件
2. RDS (接通)与Tj最差条件
3. VTRIP与Tj最坏情况
对于上面的数字2和3, 数据表中有典型的条件和环境温度。
虽然设计必须在最恶劣的使用条件下进行,但数据表电气特性的最恶劣条件比其条件更严格。
即使没有图表,在模拟等使用条件下,是否无法计算最差值?
此致,
Tomoaki Yoshida