This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:RDS_ON与Iout最差特性

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613382/drv8872-q1-rds_on-vs-iout-worst-characteristics

部件号:DRV8872-Q1

您好,支持团队,

 为了确定其使用条件下的最差条件,客户 希望获得以下数据。

1. RDS_ON与Iout图形最差条件

2. RDS (接通)与Tj最差条件

3. VTRIP与Tj最坏情况

对于上面的数字2和3, 数据表中有典型的条件和环境温度。

虽然设计必须在最恶劣的使用条件下进行,但数据表电气特性的最恶劣条件比其条件更严格。

即使没有图表,在模拟等使用条件下,是否无法计算最差值?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!


    对于2号和3号,典型值为25C和24V。

    对于2号,最大值是温度和电压的差值。
    对于3号,最大值为跨温度,Iout = 1A。

    请注意电气特性顶部的陈述:

    除非另有说明,否则超过建议的工作条件。 典型限值适用于TA = 25°C和VVM = 24 V

    我们没有数字1的数据。 客户打算使用什么电流和电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。

    RDS_ON在数据表中描述,但条件是输出电流1A。
    他们认为最大输出电流高达1.5A,VM为7V至16V。
    由于尚不能假定环境温度,因此最好能提供温度与RDS (如数字2)的图表。
    或者,我能知道在Ta_max或Tj_max时最差的RDS_ON吗?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    此问题是否有任何更新?
    我能知道输出电流时的最大RDS_ON电流是1.5A吗?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    在我们假定的条件下,它是否可能大于数据表的最大RDS_ON?
    VM的电压范围为7V至16V。
    输出电流为1.5A。
    ℃温度高达125 ̊ C。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    粗略估计,RDSon在1.5A时将会增加~μ A 15 %。 FET中的功率越大,热量越多,RDSon越高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。

    您是否意味着我们可以 将  下列数据的最大RDS(on)的15 % 视为最大(MAX),即Iout =1.5A?

    由于其系统中尚未确定最大环境温度和负载电流,因此,如果有一个图形来说明RDS的最大值如何根据温度和负载电流而变化,这将是令人愉快的。

    是否有这类数据?

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    "您的意思是,我们可以将下列数据的最大RDS(on)值15 % 视为Iout =1.5A时的最大RDS(on)值吗?"

    是的,正确。

    "由于其系统中尚未确定最大环境温度和负载电流,因此,如果有一个图形来说明RDS的最大值如何根据温度和负载电流而变化,这将是令人愉快的。

    是否有此类数据?"

    不,没有此类数据。