This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:通过禁用PVDD1安全扭矩关闭功能(STO)

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, LM5107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604130/drv8301-safe-torque-off-function-sto-by-disabling-pvdd1

部件号:DRV8301
在“线程: LM5107”中讨论的其他部件

我需要使用DRV8301实现安全的扭矩关闭功能(STO)。 在三个半桥接器保持通电的情况下,我能否关闭引脚PVDD1 (29)上的电压? 下图说明了我的方法:

 

 一般情况下以及与PVDD1相关的针脚GH_x,BST_x,SH_x和GL_x的最大评级是多少。 在数据表中,我没有找到任何规格。

还有其他问题需要考虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    您必须确定哪些符合安全扭矩的需求。

    如图所示,断开PVDD1连接时,可能存在不考虑的路径。 例如,通过SH_X连接到PVDD1的寄生二极管可以保持器件通电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    好的。 我明白了。  这些寄生二极管在哪里? 您能在结构图中向我展示它们吗?

    PIN GH_x,BST_x,SH_x和GL_x的最大评级如何?

     

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    您是否有关于此问题的任何消息? 我们目前一直处于开发阶段,需要一个有充分理由的建议。

    DRV8301中的栅极驱动器在内部结构和最大额定值方面是否与LM5107类似?

     

    此致

    Thomas