请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 在“线程: LM5107”中讨论的其他部件
我需要使用DRV8301实现安全的扭矩关闭功能(STO)。 在三个半桥接器保持通电的情况下,我能否关闭引脚PVDD1 (29)上的电压? 下图说明了我的方法:
一般情况下以及与PVDD1相关的针脚GH_x,BST_x,SH_x和GL_x的最大评级是多少。 在数据表中,我没有找到任何规格。
还有其他问题需要考虑吗?