This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:DRV2667,BST的最大电流

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV8662, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606585/drv2667-drv2667-maximum-current-for-bst

部件号:DRV2667
主题中讨论的其他部件: DRV8662DRV2700

您好,

 

我打算在不同的应用程序中使用DRV2667,并且对DRV2667有一些一般性问题。

1.我想永久打开增压电压(BST)并将其用作另一个耗电元件的偏压电源,这是否可行?

2. BST输出的最大电流是多少?

3.在另一个应用中,我必须在输出端+/-处设置固定输出电压,如直流,这是否可行? 这样,我会尝试保持负载的某个机械位置。

我希望您能回答我的问题,我将不胜感激。

此致

 

Vitali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vitali,

    1.您是否需要DRV2667的数字部分? 如果不是,您可以考虑使用DRV8662或DRV2700。 DRV8662是DRV2667中使用的升压转换器和模拟放大器。 DRV2667的DRV8662顶部堆叠了一个数字芯片(包括波形合成器和RAM存储器)。 DRV2700是DRV8662的工业版本,可承受较高的额定温度。
    2.最大电流为~9mA。 您可以在DRV2700数据表的图4中看到这一点。
    3.可以,可以设置固定直流输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    非常感谢。

    此致
x 出现错误。请重试或与管理员联系。