请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2667 主题中讨论的其他部件: DRV8662, DRV2700
您好,
我打算在不同的应用程序中使用DRV2667,并且对DRV2667有一些一般性问题。
1.我想永久打开增压电压(BST)并将其用作另一个耗电元件的偏压电源,这是否可行?
2. BST输出的最大电流是多少?
3.在另一个应用中,我必须在输出端+/-处设置固定输出电压,如直流,这是否可行? 这样,我会尝试保持负载的某个机械位置。
我希望您能回答我的问题,我将不胜感激。
此致
Vitali