This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:降压调节器:电源调节

Guru**** 2357970 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608985/boostxl-drv8323rh-buck-regulator-supply-adjusment

部件号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他部件: DRV832RDRV832XLMR1.6006万MSP430F5529

尊敬的社区:

我们希望使用BOOSTXL-DRV8323RH驱动 BLDC电机并将其连接到我们自己的硬件。

我们购买了H版本的评估板,因为我们想要使用PWM信号进行速度控制和方向IO。

我们希望使用一(1)个PWM模式,并使用来自电机的霍尔传感器从芯片控制状态[0..2]引脚。

如DRV8321R数据表第30页所述:

对于测试,我们确实存在 以下问题:

我们的信号(PWM和方向)是5V TTL逻辑-在数据表上,它与1.8V/3.3V和5V的写入兼容

在评估板上,它似乎专用于3.3V (降压稳压器提供此3.3V)

是否可以更改电阻器:Rfb1和Rfb2,以获得5V电压来为评估板供电?

供参考:我们的霍尔传感器也需要5伏电压,因为它们至少需要5伏电压才能正常工作。

在数据表中,我没有找到任何有关此电阻器Rfb1和Rfb2以及如何对其进行尺寸测定的信息。

对我来说,FB引脚应该是0.8V,因此我可以对电阻器进行尺寸标注。

您是否有任何应用程序的注释可以帮助我?  

非常感谢您的帮助。

此致,

泽维尔

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xavier:

    DRV832x数据表的8.3 5部分指出,有关外部降压组件的详细信息,请参阅 LMR1.6006万简单切换台降压数据表。

    如果您将降压输出更改为5V而不是3.3V,EVM将能够正常工作,但您需要调整模式,IDRIVE,VDS和增益引脚的电阻器分隔器,以便使用5V参考设置正确的值。  

    此外,如果将逻辑轨更改为5V,您将无法再将BOOSTXL-DRV8323RH EVM与MSP430F5529 Launchpad连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Phil:

    非常感谢您的帮助。

    我在快速阅读数据表时未看到此信息。
    关于与Launchpad的兼容性,感谢您的建议。
    在我们自己的硬件上,我们有3.3V至5V的外部缓冲器,因此5V电源将是安全的。

    此致,
    泽维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Phil:

    我今天刚刚做出了改变,我们可以驱动马达。 因此,它看起来不错,我们将调整反馈控制器。

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Phil:

    下周我们将进入新阶段。 对于第一次测试,我想降低评估板的可用功率。

    我是否可以更换R6,R8和R10并使用数据表中的方程式3章8.3 4来调整最大电流?

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xavier:

    您可以执行此操作,但可能有一种更简单的方法。

    作为第一步,您是否可以更改为更高的增益? EVM设置为10V/V 通过将增益引脚连接到3.3V,增益已增加到40V/V