主题中讨论的其他部件: DRV832R, DRV832X, LMR1.6006万, MSP430F5529
尊敬的社区:
我们希望使用BOOSTXL-DRV8323RH驱动 BLDC电机并将其连接到我们自己的硬件。
我们购买了H版本的评估板,因为我们想要使用PWM信号进行速度控制和方向IO。
我们希望使用一(1)个PWM模式,并使用来自电机的霍尔传感器从芯片控制状态[0..2]引脚。
如DRV8321R数据表第30页所述:
对于测试,我们确实存在 以下问题:
我们的信号(PWM和方向)是5V TTL逻辑-在数据表上,它与1.8V/3.3V和5V的写入兼容
在评估板上,它似乎专用于3.3V (降压稳压器提供此3.3V)
是否可以更改电阻器:Rfb1和Rfb2,以获得5V电压来为评估板供电?
供参考:我们的霍尔传感器也需要5伏电压,因为它们至少需要5伏电压才能正常工作。
在数据表中,我没有找到任何有关此电阻器Rfb1和Rfb2以及如何对其进行尺寸测定的信息。
对我来说,FB引脚应该是0.8V,因此我可以对电阻器进行尺寸标注。
您是否有任何应用程序的注释可以帮助我?
非常感谢您的帮助。
此致,
泽维尔