This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110APWR

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606177/drv110-drv110apwr

部件号:DRV110

您好,
我需要有关IPEAK容差的信息,该容差是通过选择Rpeak电阻器来制造的。 根据电气字符第6页上的数据表。 当前控制器内部设置显示,如果我将峰接地,IPEAK的变化为270mA至330mA,额定电流为300mA。 如果我使用Rpeak,会发生什么情况? 变异是否取决于峰值(1 %),或者我是否应获得独立于峰值的IPEAK 10 % 变异? 在温度范围内,我可以预期的容差是多少?
此致,Boris Ivanic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Boris:

    由Rpeak和Rhold电阻器引起的变化仅取决于电阻器容差。  电流调节的主要变化来源是 感应引脚中的比较器。 我认为数据表中的变化是零件对零件的工艺公差,而不是温度。 让我与我们的设计团队核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鲍里斯

    我确认了设计。 规格的变化是由设备之间的工艺容差造成的。 由于温度的变化很小。