请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110 您好,
我需要有关IPEAK容差的信息,该容差是通过选择Rpeak电阻器来制造的。 根据电气字符第6页上的数据表。 当前控制器内部设置显示,如果我将峰接地,IPEAK的变化为270mA至330mA,额定电流为300mA。 如果我使用Rpeak,会发生什么情况? 变异是否取决于峰值(1 %),或者我是否应获得独立于峰值的IPEAK 10 % 变异? 在温度范围内,我可以预期的容差是多少?
此致,Boris Ivanic