请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8662 你好。
我想询问有关DRV8662输入的信息。
直流电压能否应用到DRV 8662的输入(输入+/输入-)?
如果输入包含用于交流耦合的偏置电路,是否仅限交流输入?
此外,输入除占空比50 % 以外的DRV 8662可变负载输入,例如10 % 至90 % 吗?
它将生成DRV 8662变量的输出。
此致。
K-Hashi。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.