This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:DRV8662的输入信号形式

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/605784/drv8662-input-signal-form-for-drv8662

部件号:DRV8662

你好。

我想询问有关DRV8662输入的信息。

直流电压能否应用到DRV 8662的输入(输入+/输入-)?

如果输入包含用于交流耦合的偏置电路,是否仅限交流输入?

此外,输入除占空比50 % 以外的DRV 8662可变负载输入,例如10 % 至90 % 吗?

它将生成DRV 8662变量的输出。

此致。

K-Hashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,k-hashi,

    可以,您可以将直流信号输入到DRV8662。

    在数据表的8.4 .1.1 部分中,我们仅参考50 % 占空比,以确保波形在0V的差分电压下开始和停止。 当我们提到播放波形时,应更改占空比。 当改变输出时,应从10 % - 90 % 更改占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢您的回答。
    我理解你的解释。

    此致。
    K-Hashi