This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:PWM占空比< 10 %

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV104, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/605849/drv104-pwm-duty-cycle-10

部件号:DRV104
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

DRV104数据表指出,使用1.501V至3.589V的模拟电压,可将占空比从10 % 改变为90 % (数据表第9页)。

第16页上的图19提到1.3V时的5 % 占空比。 我已经用TINA-TI模拟了它,下面是结果。

1.35伏 3 % 约
1.40伏 4 % 约
1.45伏 7.5 % 约

对于PWM输入< 1.501V,我是否会获得从0 % 到10 % 的线性占空比变化?

附加TINA-TI原理图和瞬态分析波形

e2e.ti.com/.../24V_5F00_0_2D00_10_2.5005万F00_simulation.zip

此致

钦五月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chinmay,

    我们无法确保特定占空比超出数据表中的范围(10 % 至90 %)。 如果您在低于10 % 占空比的情况下操作设备,则无法确定占空比精度和线性。 此外,请记住,该模型设计用于支持10 % 和90 % 之间的占空比,因此该范围之外的任何内容都可能无法准确建模。 在数据表和模型之间,我认为数据表会更准确。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius