请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV104 主题中讨论的其他部件: TINA-TI
您好,
DRV104数据表指出,使用1.501V至3.589V的模拟电压,可将占空比从10 % 改变为90 % (数据表第9页)。
第16页上的图19提到1.3V时的5 % 占空比。 我已经用TINA-TI模拟了它,下面是结果。
1.35伏 | 3 % 约 |
1.40伏 | 4 % 约 |
1.45伏 | 7.5 % 约 |
对于PWM输入< 1.501V,我是否会获得从0 % 到10 % 的线性占空比变化?
附加TINA-TI原理图和瞬态分析波形
e2e.ti.com/.../24V_5F00_0_2D00_10_2.5005万F00_simulation.zip
此致
钦五月