This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8301:电动机旋转时电流过高

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604671/ccs-boostxl-drv8301-current-to-high-when-motor-spin

部件号:BOOSTXL-DRV8301
线程中讨论的其他部件:DRV8301TMS320F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在使用一个使用 TMS320F2.8027万F和DRV8301的自定义板。 电动机I将在最大转速3.1万 rpm时旋转,在18V时无负载。 它有1对极,从数据表来看,无负载电流应为373 mA。  

我的主板能够旋转电动机,但在无负载的情况下,电流为1.18A ,电动机过热,运行时间很短。

我还拥有LaunchpadXL F2.8027万F和BoosterPack BoostXL-DRV8301 RevB,使用它会获得相同的结果。

我试图用一个中国驱动器运行马达,用于四轴复方机,电流要低得多,不能以相同的速度运行,没有负载。

为了实现最佳的电流/速度关系,我必须研究一些参数? 我需要帮助来调整此设置。

请随时询问更多信息。

提前感谢!

Henrique。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henrique:
    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    您是否有关于我要在代码中更改哪个参数的提示?

    我将User.h附加到您的“帮助我”中。

    请随时询问有关电机或电路的更多信息。

    提前感谢您的参与,

    Henrique。

    e2e.ti.com/.../1602.user.h