请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8301 线程中讨论的其他部件:DRV8301, TMS320F2.8027万F,
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我正在使用一个使用 TMS320F2.8027万F和DRV8301的自定义板。 电动机I将在最大转速3.1万 rpm时旋转,在18V时无负载。 它有1对极,从数据表来看,无负载电流应为373 mA。
我的主板能够旋转电动机,但在无负载的情况下,电流为1.18A ,电动机过热,运行时间很短。
我还拥有LaunchpadXL F2.8027万F和BoosterPack BoostXL-DRV8301 RevB,使用它会获得相同的结果。
我试图用一个中国驱动器运行马达,用于四轴复方机,电流要低得多,不能以相同的速度运行,没有负载。
为了实现最佳的电流/速度关系,我必须研究一些参数? 我需要帮助来调整此设置。
请随时询问更多信息。
提前感谢!
Henrique。