您好,
我们根据您的参考设计为24V电磁阀构建了一个定制板。 但是,我们使用的是28V电磁阀,不会从电压进入DRV110的Vin为任何其他电路供电。
使用Excel工具(顺便说一下,这一点非常感谢)为组件提供值。 数据如下所示:
我们的主板示意图如下所示。 注意有许多不安装:
令我们惊讶的是,在28V电压下,我们得到的电流为0.8A,而不是1.33A的保持电流。 更令人惊讶的是,当我们降低电压(28,24,20等)时,电流会增加。 在18.8伏时,1.33A似乎已经达到。 进一步降低此电压表明电流再次下降。我们的电磁阀的额定电压通常为24V,电阻约为9欧姆。
电磁阀电压的变化非常令人困惑。 唯一明显的影响来自DRV110A_VIN电源。 没有其它针脚与输入电源连接。
是否有人有类似的经验或建议?
谢谢!