请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8824-Q1 尊敬的先生:
下图是我们的AVref电压和Bout2电流信号
我们认为Bout2电流的高频率是由AVref电压造成的
是否有任何设置或解决方案来过滤Bout2上的切碎频率?
我们认为这种高频可能会导致电机发出高频噪音。
需要减少它对马达的影响。
感谢您的全力支持!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
下图是我们的AVref电压和Bout2电流信号
我们认为Bout2电流的高频率是由AVref电压造成的
是否有任何设置或解决方案来过滤Bout2上的切碎频率?
我们认为这种高频可能会导致电机发出高频噪音。
需要减少它对马达的影响。
感谢您的全力支持!!!
您好,Rick:
您是否听到电机的高音调? =>是的,这就是我们找到切碎频率的原因
听到噪音时,您能否提供电流以及BOUT1和BOUT2电压的范围捕获? =>如下图所示
您的系统电压和衰减设置是什么? 12V和快速衰减
电机规格是什么? http://www.eminebea.com/en/product/rotary/steppingmotor/pm/standard/pm25 l -024-shtml 生物聚合物12V
选择了什么微步? 32微步