This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:调整高级参数

Guru**** 2353180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614121/drv8308-tuning-the-advance-parameter

部件号:DRV8308

我们的BLDC运行速度良好,采用了速度寄存器模式,速度为600RPM。 但我们注意到,随着我们提高提前,速度显著提高。

1)如何确定给定电机的最佳提前设置? 怀疑我们可以测量一些参数来获取想法...

2)由于电机之间的霍尔位置存在细微的装配差异,通常是否为每个电机调整提前?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    很抱歉回复延迟。 您是否已阅读《DRV8308EVM用户指南》以了解调整提示?

    在EVM用户指南中:

    当电机运行时,可以实时修改前进(如果禁用AUTOADV),您将立即看到电源电流的差异。 电流越低通常越好,但性能越差也是一个折衷方案。

    用户指南中还列出了一个调整过程。

    理想情况下,将为每个电机调整提前,但可能不需要。 这将取决于总体目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,从EVM用户指南中我了解到,在抖动性能和电机电流之间有一个平衡点。 但是,在使用CLKIN模式时,调整指南的上下文似乎是这样。 我们希望使用速度寄存器控制。  

    更好的提问方式是:"当尝试仅使用速度寄存器输入实现恒速时,电机转速会提前改变。  调优提前参数通常是一个迭代过程吗?"

    我们所面临的情况是,通过速度寄存器使用开环控制时:

    1. 使电动机旋转至近似的目标速度。
    2. 调整提前以获得最低电机电流。
    3. 电机转速略有变化。 将速度寄存器重新调整到目标位置。
    4. 可以向上或向下调整提前以获得较低的电流。
    5. 电机转速再次略有不同。 将速度寄存器重新调整到目标位置。
    6. 等等

    在速度寄存器输入模式下,在尝试达到固定速度时,它似乎在转动前进。 我们希望您能够确认这一点,并可能就一种效果良好的调整方法提供一些建议。

    如果您的建议是使用CLKIN输入而不是速度+提前寄存器来实现精确的速度控制,我们可以修改我们的设计。

    谢谢!