请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308 我们的BLDC运行速度良好,采用了速度寄存器模式,速度为600RPM。 但我们注意到,随着我们提高提前,速度显著提高。
1)如何确定给定电机的最佳提前设置? 怀疑我们可以测量一些参数来获取想法...
2)由于电机之间的霍尔位置存在细微的装配差异,通常是否为每个电机调整提前?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的BLDC运行速度良好,采用了速度寄存器模式,速度为600RPM。 但我们注意到,随着我们提高提前,速度显著提高。
1)如何确定给定电机的最佳提前设置? 怀疑我们可以测量一些参数来获取想法...
2)由于电机之间的霍尔位置存在细微的装配差异,通常是否为每个电机调整提前?
谢谢你。
是的,从EVM用户指南中我了解到,在抖动性能和电机电流之间有一个平衡点。 但是,在使用CLKIN模式时,调整指南的上下文似乎是这样。 我们希望使用速度寄存器控制。
更好的提问方式是:"当尝试仅使用速度寄存器输入实现恒速时,电机转速会提前改变。 调优提前参数通常是一个迭代过程吗?"
我们所面临的情况是,通过速度寄存器使用开环控制时:
在速度寄存器输入模式下,在尝试达到固定速度时,它似乎在转动前进。 我们希望您能够确认这一点,并可能就一种效果良好的调整方法提供一些建议。
如果您的建议是使用CLKIN输入而不是速度+提前寄存器来实现精确的速度控制,我们可以修改我们的设计。
谢谢!