请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8842 主题中讨论的其他部件:MSP430G2553,
您好,
我正在使用DRV8842将直流电动机与MSP430G2553微控制器连接。 我正在使用电流调节,I[4...0]=0.0001万 ,即5 % 相对电流。
1.使用5 % 规定,当IN1=1 且in2=0时,电动机移动。 但是当IN1和IN2都被设置为0时,电机反转方向并返回其初始位置。
2.目前只有5 % 的现行规定有效。我可以看到程度上的小变化。 如果指定了10 % 电流,电动机将非常快速地旋转,就像给出了100 % 电流调节一样。
是否有任何建议?
谢谢!
此致,