This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:电机停止时反转方向

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/605561/drv8842-motor-reverses-direction-when-stopped

部件号:DRV8842
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

您好,

     我正在使用DRV8842将直流电动机与MSP430G2553微控制器连接。 我正在使用电流调节,I[4...0]=0.0001万 ,即5 % 相对电流。

1.使用5 % 规定,当IN1=1 且in2=0时,电动机移动。 但是当IN1和IN2都被设置为0时,电机反转方向并返回其初始位置。  

2.目前只有5 % 的现行规定有效。我可以看到程度上的小变化。 如果指定了10 % 电流,电动机将非常快速地旋转,就像给出了100 % 电流调节一样。

是否有任何建议?

谢谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,133:

    您使用 的是DRV8842 EVM还是您自己设计的电路板?

    如果 您正在使用我们的EVM,则在低电平下进行bout应该会停止器件(慢速衰减)。

    此外,您 使用的是什么感应电阻值?  100 % 时的最大电流设置是多少?